This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59208F:电路保护和 WDT 功能

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59208F, TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769131/tlc59208f-circuit-protection-and-wdt-function

器件型号:TLC59208F
主题中讨论的其他器件: TLC59108

大家好、

我想向您询问 TLC59208F 中的电路保护和 WDT 功能。 您能回答以下问题吗?

1) 1)该器件集成了哪种保护或错误检测电路来实现输出?

   例如、短路检测和 LED 开路检测。

2) 2)您能否更详细地解释 WDT 函数的行为? 数据表中没有足够的信息来了解行为。 WDT 何时开始计数? WDT 计数器到达 WDT 周期后会发生什么情况?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    我们已指派合适的工程师来查看此信息、并将很快回复您。

    由于中国新年假期、回复可能会延迟。

    感谢您的理解。

    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    感谢您为这个问题指派了一名工程师。

    如果您能很快回答、我将不胜感激。

    此致、

    Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    我已经在内部进行了检查、并为您的问题找到了一些答案。

    TLC59208F 没有保护或错误检测功能、应从 TLC59108继承"输出驱动器和错误检测"功能方框图。

    对于 WDT、我们认为它是看门狗计时器。 但我们需要检查更多详细信息、并使用默认值。 如果您稍后需要更多信息、请向我们发送电子邮件。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    肯尼思、您好!

    感谢您的快速反馈。 但是、我需要尽快了解有关 WDT 函数的第二个问题的详细信息。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Saito、

    底板。

    我已向您发送了一封电子邮件、以供后续使用。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth