This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:自打开?

Guru**** 2766785 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A, UCC256304, UCC256301, UCC28881, UCC28063A, UCC28050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769693/ucc28064a-self-turn-on

器件型号:UCC28064A
主题中讨论的其他器件: UCC256304UCC256301UCC28881UCC28063AUCC28050

大家好、

UCC28064A 是否具有自加电方法?

如果不是、我想知道的另一种方法或另一种 IC。

下一个问题。

如果不想进入单次突发模式、应将 PhB 引脚和 RST 引脚连接到 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San

    UCC28064A 被设计成由一个外部电源供电。 我们最新的谐振 LLC 控制器 UCC256301和 UCC256304具有自加电功能、可为 UCC28064A 供电。

    此外、还可以使用 UCC28881等外部偏置电源、或者可以使用具有电阻器涓流充电启动功能的辅助绕组升压电感器来提供偏置电源。 这些实施将增加成本并降低待机/空载功耗。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Doi-San

    如果您不想使用突发模式、建议使用上一代 UCC28063A。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    UCC256301 和 UCC256304 可以  直接为 UCC28063A 供电?

    电压和电流匹配?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric San:

    请给我一个 cct。 "使用电阻器涓流充电启动对升压电感器进行辅助绕组"的说明。

    Doi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Doi-San

    是的、UCC256301和 UCC256304可以为 UCC28063A 和 UCC28064A 供电。

    UCC28050数据表中显示了偏置电源辅助绕组的示例、请参阅所附关键电路的屏幕截图。

    此致、

    Eric