您好!
在电源伪设计过程中、我使用 TPS22975负载开关。
用于限制浪涌电流的斜坡时间控制、后跟容性负载。
我想知道一些有关内部 MOSFET SOA (安全工作区)的信息,这些信息对于 “安全设计”(开关的毛刺脉冲–自由打开)以及 负载开关“软启动”功能期间耗散的能量。
缺少这些信息 会限制负载开关输出端的有价值负载电容、并使一些设计用例 变得完全不清楚。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢、
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在电源伪设计过程中、我使用 TPS22975负载开关。
用于限制浪涌电流的斜坡时间控制、后跟容性负载。
我想知道一些有关内部 MOSFET SOA (安全工作区)的信息,这些信息对于 “安全设计”(开关的毛刺脉冲–自由打开)以及 负载开关“软启动”功能期间耗散的能量。
缺少这些信息 会限制负载开关输出端的有价值负载电容、并使一些设计用例 变得完全不清楚。
您能帮我解决这个问题吗?
谢谢、
此致、
您好、Anatoly、
感谢您与 E2E 联系!
由于使用我们的软启动功能可以实现受控的压摆率、我们不会为负载开关提供 SOA 信息。 容性负载可能引起的最大问题是浪涌电流。 以下公式可用于计算浪涌电流的大小:
I = C * dV/dT
其中:
I =浪涌电流
C =负载电容
dV =输出电压
DT =上升时间、由 CT 电容器计算得出
使用此公式、我们可以计算流经器件的浪涌电流。 只要不超过器件的绝对最大额定值、它就应该能够承受浪涌电流事件。
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch
你好,Arthur!
感谢您的快速响应、
我的问题是器件在开启期间耗散的能量。
我将根据我的设计给出一个示例:
VIN = vbias = 3.3V (VIN 来自具有大输出电容的功率全功率电源)。
Cload = 200uF。 //负载电容
CT = 1nF。 //上升时间大约为1.5ms
问题:
1.此设计是否无玻璃(在启动 时间内不会发生热关断),如何估计在相同条件下出现"有问题的负载电容值?
2.我如何估计该设计在器件可靠性方面并不重要(在高温下工作、但在启动期间不会出现热关断)?
谢谢、
此致、
您好、Anatoly、
使用这些值、我们可以估算1.5ms 内的浪涌电流:
浪涌电流=负载* dV/dT
= 200uF * 3.3V/1.5mS
= 0.44A
对于0.44A 的浪涌电流、我看不到该设置有任何问题。 计算功率耗散、在浪涌事件期间结温仍处于工作条件内。
但是、有两个系统级注意事项可能会影响您的解决方案。 在输出电容为200uF 的情况下、我建议尽可能增加输入电容或更多电容。 这有两个原因:
谢谢、
黄亚瑟
您好、Anatoly、
我们不提供 SOA 曲线、因为负载开关的载流能力最终取决于器件的结温和自发热。 查看 TPS22975、我们可以使用以下公式计算自发热和热结(Tj)温度。 我假设您的负载电流为5A。
Iout= 5A
Ron=~16m Ω、图9
TJ max = 125C
θj -A=74.8 C/W
Δ Tj = Iout^2 * Ron *θj Ω-A
= 5^2 *.016 * 74.8
= 29.92
之后:
Tjmax =Δ Tj + Ta max
125c = 29.92 + Ta 最大值
= 95C
因此、即使您的负载电流为5A、您仍可以在大约95C 的环境温度下运行 TPS22975。 总之、除非您在建议的温度范围之外运行、否则我不会看到0.44A 的浪涌电流影响器件。
谢谢、
黄亚瑟
要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch