This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:负载开关 SOA

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22975

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769252/tps22975-load-switch-soa

器件型号:TPS22975

您好!

在电源伪设计过程中、我使用 TPS22975负载开关。

用于限制浪涌电流的斜坡时间控制、后跟容性负载。

我想知道一些有关内部 MOSFET SOA (安全工作区)的信息,这些信息对于 “安全设计”(开关的毛刺脉冲–自由打开)以及  负载开关“软启动”功能期间耗散的能量。

缺少这些信息 会限制负载开关输出端的有价值负载电容、并使一些设计用例 变得完全不清楚。

您能帮我解决这个问题吗?

谢谢、

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoly、  

    感谢您与 E2E 联系!

    由于使用我们的软启动功能可以实现受控的压摆率、我们不会为负载开关提供 SOA 信息。 容性负载可能引起的最大问题是浪涌电流。 以下公式可用于计算浪涌电流的大小:

    I = C * dV/dT

    其中:

    I =浪涌电流

    C =负载电容

    dV =输出电压

    DT =上升时间、由 CT 电容器计算得出

    使用此公式、我们可以计算流经器件的浪涌电流。 只要不超过器件的绝对最大额定值、它就应该能够承受浪涌电流事件。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arthur!
    感谢您的快速响应、
    我的问题是器件在开启期间耗散的能量。

    我将根据我的设计给出一个示例:

    VIN = vbias = 3.3V (VIN 来自具有大输出电容的功率全功率电源)。
    Cload = 200uF。 //负载电容
    CT = 1nF。 //上升时间大约为1.5ms

    问题:

    1.此设计是否无玻璃(在启动 时间内不会发生热关断),如何估计在相同条件下出现"有问题的负载电容值?
    2.我如何估计该设计在器件可靠性方面并不重要(在高温下工作、但在启动期间不会出现热关断)?

    谢谢、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoly、  

    使用这些值、我们可以估算1.5ms 内的浪涌电流:

    浪涌电流=负载* dV/dT

    = 200uF * 3.3V/1.5mS

    = 0.44A

    对于0.44A 的浪涌电流、我看不到该设置有任何问题。 计算功率耗散、在浪涌事件期间结温仍处于工作条件内。  

    但是、有两个系统级注意事项可能会影响您的解决方案。 在输出电容为200uF 的情况下、我建议尽可能增加输入电容或更多电容。 这有两个原因:

    1. 通常、CIN 电容器用于帮助电源处理大量浪涌电流。 启动期间,如果 CIN 不够大,电流的突然变化会导致输入电压下降。 您的输入电源是否足够强大?
    2. 如果在器件启用时 VIN 突然下降、可能会有一小段时间 VOUT > VIN。 如果发生这种情况、可能会对器件内部的体二极管进行偏置、并导致反向电流上游流动。 在器件保持启用状态时是否会出现 VIN 突然被移除的情况?

    谢谢、

    黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    您能否提供信息和您用于执行的方法:

    "计算功率耗散、结温在浪涌事件期间仍处于工作条件内"。

    谢谢、
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anatoly、  

    我们不提供 SOA 曲线、因为负载开关的载流能力最终取决于器件的结温和自发热。 查看 TPS22975、我们可以使用以下公式计算自发热和热结(Tj)温度。 我假设您的负载电流为5A。

      Iout= 5A
      Ron=~16m Ω、图9
      TJ max = 125C
      θj -A=74.8 C/W  

      Δ Tj = Iout^2 * Ron *θj Ω-A
             = 5^2 *.016 * 74.8
             = 29.92

    之后:

      Tjmax =Δ Tj + Ta max
        125c = 29.92 + Ta 最大值
        = 95C

    因此、即使您的负载电流为5A、您仍可以在大约95C 的环境温度下运行 TPS22975。 总之、除非您在建议的温度范围之外运行、否则我不会看到0.44A 的浪涌电流影响器件。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch