请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62291 团队、
我的客户正在为系统进行热风险分析、他们在 LED 照明应用中使用我们的 TPS62291。
我们的器件可能会长时间暴露在85°C 或更高温度下。
如果器件以85°C 的连续工作温度运行、我们是否预计会出现性能下降?
我们是否有任何测试数据要共享?
谢谢
Viktorija
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.