This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62291:热性能

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62291
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769309/tps62291-thermal-performance

器件型号:TPS62291

团队、  

我的客户正在为系统进行热风险分析、他们在 LED 照明应用中使用我们的 TPS62291。  

我们的器件可能会长时间暴露在85°C 或更高温度下。  

如果器件以85°C 的连续工作温度运行、我们是否预计会出现性能下降?  

我们是否有任何测试数据要共享?  

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    根据我们数据表的第7.4节、最大 Tambi 值为85摄氏度、您必须确保不超过125摄氏度的 Tj (结温)。 本文档中提供了更多详细信息: www.ti.com/.../spra953c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿方索、  

    感谢您的快速回复。  

    您能否确认、只要不超过85°C 的环境温度和125°C 的结温、我们的器件性能不应随时间而变化?

    谢谢

    Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果应用的参数在数据表中指定的范围内、则没有问题。