This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACDRV 问题

Guru**** 2563820 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805577/bq24780s-acdrv-issue

器件型号:BQ24780S
主题中讨论的其他器件:BQ24781CSD17308Q3

您好!

我在多个项目中使用了 bq24781、但找不到 Q1和 Q2的任何设计信息。

您能告诉我必须检查和计算哪种类型的 MOSFET 参数吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    通常、使用 EVM 用户指南中列出的相同组件是一个安全的选择。 我们建议将 CSD17308Q3用于 Q1和 Q2、如下所示:

    但是、如果您希望使用不同的 MOSFET、则数据表中的第8.2.2.7节讨论了应考虑的参数。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Angelo:
    版本8.2.2.7用于选择 Q4和 Q5、而不是 Q1和 Q2 (适配器输入)
    您是否可以为 Q1和 Q2制定更明确的标准? 或 ACDRV 引脚的某个参数?
    例如:输出电流?...等等
    谢谢!
    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    Q1和 Q2是背对背输入保护 FET。

    关于标准:
    ACDRV 至 CMSRC 将设置为6V、这意味着这些 FET 不能太大、以至于它们不会在6V 栅源电压下完全导通。

    此外、FET 不能过小、因此导通时间极短;这可能会创建从输入直接到电池的路径、因为电源路径选择的先断后合逻辑在很大程度上依赖于时间。 您还可以增加每个 FET 的栅极电阻和栅源极电容、以降低其速度。

    最后、需要确保 FET 的 Rdson 不会太大、从而产生较大的导通损耗。

    正如 Angelo 之前所述、在选择 FET 时、您可以使用 EVM Q1/Q2 FET、CSD17308Q3的 Ciss、RDSON、VGS 阈值、Rg 和 Qg 值进行比较。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joel:

    感谢您的回复。

    我知道 ACDRV 引脚的拉电流和灌电流容量吗?

    如果我找不到 CSD17308的类似器件、这将非常有用。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    ACDRV 是一个电荷泵输出、用于驱动 ACFET 和 RBFET。 电流 µA 为60 μ A、如下表所示。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    如果我使用 Q=CV=它来计算 R3和 R4。

    我将把 R3和 R4从4K 调整为3K。

    您是否会对 R3和 R4的调整有任何问题?

    谢谢!

    BR、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    R3和 R4的用途是限制 ACDRV 和 CMSRC 引脚上的浪涌电流。 kΩ 其额定功率足够高、3k Ω 电阻器也应正常工作。

    请查看以下对您有所帮助的相关主题: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/690509

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    这是否意味着 R3和 R4的电阻值不是相对 Q1和 Q2?

    如果是、您能否建议如何调整 Q1和 Q2的开启/关闭时间?

    谢谢!

    BR

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    电阻器值确实会影响 Q1/Q2导通/关断时间。 较大的电阻器将导致较慢的导通/关断时间。 我在上一个 kΩ kΩ 中的意思是、只要电阻器的额定功率足够、就可以使用3k Ω 电阻器而不是4k Ω 电阻器。

    如 Joel 所述、您可以通过增大栅极电阻和/或增大栅源极电容来缩短 FET 的导通/关断时间。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    您能否提供有关 R3和 R4值计算的公式或建议?

    谢谢!

    BR、

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    R3和 R4的 kΩ 是为了限制 ACDRV 和 CMSRC 引脚上的浪涌电流、因此我不建议将这些电阻值与数据表中给出的4.02 μ A 值进行太大的更改。

    假设输入为20V、电阻器的功耗将为 P =(V^2)/R = 400/R 因此、较小的电阻器需要具有较高的额定功率。 这可能意味着您还需要使用更大的封装尺寸。

    kΩ、一个4 kΩ 电阻器需要处理0.1W、而一个2 kΩ 电阻器需要处理0.2W。2电阻器需要使用更大的1206封装。

    我是否可以询问您为何要更改 EVM 上使用的组件值? 您正在尝试实现什么目标?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    感谢您解释 R3和 R4的用途。

    我们总是会遇到 Q1出厂故障的情况、因此我想调整 Q1和 Q2的开启/关闭时间、这就是我第一次询问如何选择 Q1和 Q2的原因。

    根据 EVM 的原理图、如果我不使用 TI 的 MOSFET、如何调整 Q1和 Q2的导通/关断时间?

    谢谢!

    BR

    Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    您之前提到了 Q = CV =它、这提供了一些有关如何调整打开/关闭时间的线索。 以下是您可以尝试的主要方法:

    1) 1)更改栅源极电容。 较大的 CGS 会导致较慢的导通/关断速度。

    2) 2)更改栅极电阻。 较大的 Rg 会导致较慢的导通/关断速度。

    3) 3)使用具有不同栅极电荷的 FET。 较高的 Qg 会导致较慢的导通/关断速度。

    但是、我们通常建议坚持使用 EVM 中使用的组件值。 这是我们在上进行测试和验证的电路、因此我们可以确保器件能够与这些组件值一起正常工作。

    此致、

    Angelo