主题中讨论的其他器件: BQ2050
你好
我将 IC BQ34Z950 与4节串联锂离子电池配合使用、充电电流为1A 我想减小充电电流请告诉我哪些参数需要在参数文件中更改、电池充电达到100%、但在2小时放松时间后、充电时间为96%
我还在尝试完成学习周期。 更新状态始终为6。 我遵循了以下步骤。
1) 1)发送使能。 开始对电池放电、直至电量耗尽。
2) 2)等待5小时。
3) 3)为电池充满电。
4) 4)等待2小时。
但是、电池的电量为96%。 请告诉我哪些参数需要更改我的参数文件、请帮我解决。
此致
Shalini Patil
(研发 工程师)