您好!
我在测试设置中使 TLC59116正常运行时遇到问题。 我已经将自己定位到这个主题:
我的接线图如下:
我在 dimal 中对寄存器进行了如下描述:
Mode1=1.
Mode2=0
CONF_PWM0=255
CONF_PWM1=255
CONF_PWM2=255
CONF_PWM3=255
CONF_PWM4=255
CONF_PWM5=255
CONF_PWM6=255
CONF_PWM7=255
CONF_PWM8=255
CONF_PWM9=255
CONF_PWM10=255
CONF_PWM11=255
CONF_PWM12=255
CONF_PWM13=255
CONF_PWM14=255
CONF_PWM15=255
LEDOUT0=85
LEDOUT1=85
LEDOUT2=85
LEDOUT3=85
IREF = 255
遗憾的是、LED 仍然不亮。 但让我惊喜的是电流。 初始电流为9mA、并将寄存器设置为14mA。 我已经根据链接的线程描述了寄存器、但也没有效果。
但我可以正确获取 ACK 并相应地读取寄存器。 我已经更换了 IC。
您是否知道我仍可以在哪里搜索?
非常感谢和问候
Falko