This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116:LED 未亮起

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804432/tlc59116-leds-not-turning-on

器件型号:TLC59116

您好!

 

我在测试设置中使 TLC59116正常运行时遇到问题。 我已经将自己定位到这个主题:

 

e2e.ti.com/.../720986

 

我的接线图如下:

 

 

我在 dimal 中对寄存器进行了如下描述:

 

Mode1=1.

Mode2=0

CONF_PWM0=255

CONF_PWM1=255

CONF_PWM2=255

CONF_PWM3=255

CONF_PWM4=255

CONF_PWM5=255

CONF_PWM6=255

CONF_PWM7=255

CONF_PWM8=255

CONF_PWM9=255

CONF_PWM10=255

CONF_PWM11=255

CONF_PWM12=255

CONF_PWM13=255

CONF_PWM14=255

CONF_PWM15=255

LEDOUT0=85

LEDOUT1=85

LEDOUT2=85

LEDOUT3=85

IREF = 255

 

 

遗憾的是、LED 仍然不亮。 但让我惊喜的是电流。 初始电流为9mA、并将寄存器设置为14mA。 我已经根据链接的线程描述了寄存器、但也没有效果。

 

但我可以正确获取 ACK 并相应地读取寄存器。 我已经更换了 IC。

 

您是否知道我仍可以在哪里搜索?

 

非常感谢和问候

Falko

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否设置 LEDOUTx=FF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、但遗憾的是没有效果。

    我在 LED 上具有以下电压:

    VCC:3、28V
    LED 之后:1、28V

    在 LEDOUTx 寄存器中具有与85或255相同的电压。 相同的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以比较一下各个引脚上的电压? 我可能会发现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、您可以通过以下公式获取电压:

    Vdrop = Vled - Vf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,这一问题尚未得到解决。 在该项目中、我切换回另一个 LED 控制器。 总之、非常感谢您的帮助。