This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV758P:TLV757/TLV758的 VDO 值

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV758P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/769191/tlv758p-vdo-value-of-tlv757-tlv758

器件型号:TLV758P

你(们)好

当 Vout=1V 且 Iout=0.3A 时、TLV757和 TLV758是否存在 Vdo 数据?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    线性稳压器的压降与 Iout 具有线性关系。  因此、我们可以使用简单的比率和电气特性表中提供的数据来计算压降。  下面、我将使用 TLV758P 进行演示

    对于500mA 下的1V 输出、我们看到最大压降为570mV。

    VDO_300mA / 300mA = VDO_500mA / 500mA

    VDO_300mA / 300mA = 570mV / 500mA

    VDO_300mA / 300mA = 1.14mV/mA

    VDO_300mA = 1.14mV/mA  x 300mA  

    VDO_300mA = 342mV

    我们计算出的 TLV758P 在300mA 时1V 输出的最大压降为342mV。

    非常尊重、

    Ryan