Other Parts Discussed in Thread: TLV758P
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV758P 你(们)好
当 Vout=1V 且 Iout=0.3A 时、TLV757和 TLV758是否存在 Vdo 数据?
此致、
横田洋三
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
横田洋三先生:
线性稳压器的压降与 Iout 具有线性关系。 因此、我们可以使用简单的比率和电气特性表中提供的数据来计算压降。 下面、我将使用 TLV758P 进行演示
对于500mA 下的1V 输出、我们看到最大压降为570mV。
VDO_300mA / 300mA = VDO_500mA / 500mA
VDO_300mA / 300mA = 570mV / 500mA
VDO_300mA / 300mA = 1.14mV/mA
VDO_300mA = 1.14mV/mA x 300mA
VDO_300mA = 342mV
我们计算出的 TLV758P 在300mA 时1V 输出的最大压降为342mV。
非常尊重、
Ryan