This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:PCB 中的 BTST 错误

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806567/bq24650-error-btst-in-pcb

器件型号:BQ24650

尊敬的所有人:

我们正在使用 BQ24650设计一个可充电5V 或使用太阳能电池板的器件。 我们已经在我们设计的电路中制作了一些原型、它们能够在5V 2A 时正确充电。

如今、我们已经订购了已组装的 PCB、但令我们惊讶的是、该器件无法再充电至5V。 您需要5.3V 至5.5V 才能开始充电。

我捕获并测量了所有参数、我发现的唯一区别是这里。



原理图中图片的测量点:

该设计基于 BQ24650RVM-639、我们在 VMPPSET=4V 和 VBAT=4.2V 中进行了一些更改。

是否有线索知道会发生什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、他

    您是否有我们板的完整原理图?

    您能否描述完整的测试条件? 您是使用太阳能电池板还是实际电源测试电路板? 您是否在该测试中应用了任何负载? 什么是电池电压和调节电压设定值、充电电流设定值和输入电压能力? 测量时的输入电压是多少? 与从充电器引脚测得的 SRN 电压相比、VCC 电压是多少?

    您捕获的波形是什么? 是捕获节点 w.r.t 接地吗?

    最好在示波器上捕获 PH 节点、输入电压 VCC、SRN 电压以及输入或输出电流测量值。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在具有相同工作台电源(VCC 5V、3A)和相同锂离子电池组(VBAT=3.64V)的2个差分 PCB 上进行了测试

    PCB1:由我们在实验室中组装。 在充电过程开始(PCB1_OFFCHG)和充电器工作时(PCB1_ONCHG)之前、我一直在采取措施

    PCB2:在中国组装。 原理图、Gerber 和 BOM 相同。  主要区别在于、您需要施加 VCC= 5.32V 才能开始充电过程。

    e2e.ti.com/.../Bq24650_5F00_Sch.pdf

    下表显示了我采取的所有措施。

    PCB1_OFFCHG PCB1_ONCHG PCB2_OFFCHG
    VCC 4.8V 4.423 V 4.8V
    Vmppset 1.371V 1.371. 1.465
    REGN 4.8V 4.39伏 4.77伏
    参考电压 3.29伏 3.29伏 3.29伏
    终端 1.906V 1.906V 1.86伏
    术语_en 3.29伏 3.29伏 3.29伏
    VBAT 3.64 V 3.84 V 3.64 V
    VbatReg 4.2V 4.2V 4.2V
    SRN 3.64 V 3.88 V 3.64 V
    VFB 1.814V 1.93V 1.812V

    其次、我在示波器中采用了 PCB2的一些电容器。

    正如您在我的第一篇文章中看到的、BTST 会定期发送"斜坡"、但 PH 节点不会改变。

    在下图中、您可以看到 VCC 和 SRN:。

    如果您需要更多信息和完整的原理图、我可以毫无问题地上传布局。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有人知道发生了什么?

    如果有人需要更多信息、我可以毫无问题地为您提供
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难说出两个板之间的区别。 如果您的原型与其他地方制造的故障电路板相同、我倾向于将其视为制造错误。

    我们可以在不起作用的电路板上执行的一项测试是在此测试期间降低电池电压、以查看这是否是进入睡眠模式的结果。 保持输入电压设置不变(5V)、但将电池电压降低至3.0至3.2V、看看会发生什么情况。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下表中、您可以看到下一个测试的值。

    VCC 4.78 V
    Vmppset 1.446V
    寄存器 4.78 V
    参考电压 3.29伏
    终端 1.86伏
    TERM_EN 3.29伏
    VBAT 3.43 V
    VBAT_Reg 4.2V
    SRN 3.42伏
    VFB 1.702V

    在下一张图片中、您可以看到 BTST 节点中的"斜坡"  

    当 Vbat=3.43V 时、该器件在我的电源中的 Vcc=5.26V 时开始充电、并且 btst 发送大约每1.5秒斜升一次。

    是否应该假设器件处于睡眠模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      根据测试结果、BQ24650不处于睡眠模式、因为睡眠条件是 VCC-SRN < 500mV。 确保在 IC 的相应引脚上测量 VCC 和 SRN。 您的 REGN 电压远低于此 IC 的额定电压、应介于5.7V 和6.3V 之间、典型值为6V。 REGN 用于驱动 HSFET 和 LSFET。 您能否在您的电路板上检查 REGN 的值? 如果 REGN 过低、则表示 IC 可能已损坏。 尝试更换发生故障的电路板上的 IC、以及在通过电路板上测量 REGN 后更换 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我们一段时间没有收到您的反馈、并假设您能够解决您的问题。 如果不能随意重新打开主题或发布新问题。