尊敬的所有人:
我们正在使用 BQ24650设计一个可充电5V 或使用太阳能电池板的器件。 我们已经在我们设计的电路中制作了一些原型、它们能够在5V 2A 时正确充电。
如今、我们已经订购了已组装的 PCB、但令我们惊讶的是、该器件无法再充电至5V。 您需要5.3V 至5.5V 才能开始充电。
我捕获并测量了所有参数、我发现的唯一区别是这里。
该设计基于 BQ24650RVM-639、我们在 VMPPSET=4V 和 VBAT=4.2V 中进行了一些更改。
是否有线索知道会发生什么?
此致