Other Parts Discussed in Thread: LM723, UA723
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UA723 主题中讨论的其他器件:LM723、
尊敬的先生。
我的客户在其系统中使用了 LM723 -55至150摄氏度的产品。
不幸的是,现在不可能购买。
其系统温度范围为-10/-5至70/85摄氏度、因此使用了 LM723。
UA723的工作范围为0至70摄氏度
您是否计划在 UA723上准备更宽的温度范围产品?
请提供您的建议。
此致、
H. Sakai