This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UA723:负工作温度

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM723, UA723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/768685/ua723-negative-operating-temprature

器件型号:UA723
主题中讨论的其他器件:LM723

尊敬的先生。

我的客户在其系统中使用了 LM723 -55至150摄氏度的产品。

不幸的是,现在不可能购买。

其系统温度范围为-10/-5至70/85摄氏度、因此使用了 LM723。

UA723的工作范围为0至70摄氏度

您是否计划在 UA723上准备更宽的温度范围产品?

请提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨凯-圣、

    LM723H/NOPB 似乎仍然有效、可用于订单/发货。 您 是否说客户需要不同的封装选项?

    请注意、目前没有计划扩展 UA723器件的温度范围。