This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3150-250EVAL:OVP 测试

Guru**** 2534470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804309/lm3150-250eval-ovp-test

器件型号:LM3150-250EVAL
主题中讨论的其他器件:LM3150

您好、E2E、

我在 EVM 上尝试了 LM3150的 VOP 操作。
www.ti.com/.../LM3150-250EVAL
我向 FB 端口施加了0.8V 的偏置电压。 LM3150已停止运行。 请参阅随附的文件。
数据表显示"一旦激活过压保护、HG 和 LG 信号将保持关闭状态、直到 FB 引脚上的电压降至0.72V 以下。"

换句话说、我认为"当 FB 引脚上的电压降至0.72V 以下时、它会恢复。"。 我的想法是否正确?

并且、当被 OVP 停止时、停止时间大约为13msec。
是不是很北?

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../LM3150-OVP-test-on-EVM.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您分享波形。

    是的、您回答正确。 当 FB 引脚电压低于0.72V 时、器件将恢复。

    根据我的理解、您将向 FB 引脚施加外部电压、然后完全移除该外部源。 是这样吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的。 我通过 mecha-switch 将0.8V 偏置输入到 FB 端口。 输入偏置后、它打开、而不是0V。
    为什么 LM3150停止运行?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于 FB 被拉至高电平(0.8V)或大于0.72V、它停止运行。 这是 OVP 保护。 如果有任何不清楚的地方、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我 OVP 停止后重启的条件。

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OVP 条件消失后、器件应重新启动。 当电压降至0.72V 以下时、会发生这种情况。

    为了测试 OVP 功能、您能否运行以下测试? 移除 FB 电阻器、确认器件在100%占空比附近切换、将 FB 引脚连接至0.8V、然后移除0.8V 并验证启动时序?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将尝试您建议的工作。 在此之前、
    " OVP 条件消失后、器件应重新启动。 "
    因此、使用 OVP 重新启动序列
    1)发生 OV、VFB 超过0.72V、
    2) 2) OV 已移除、VFB 降至0.72V、
    3) 3) LM3150停止切换操作、
    4) 4)在一段时间后、LM3150重新启动。
    它们是否正确?

    此致、
    ACGUY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看下面的编辑内容、如有任何其他问题、请告知我。

    1)发生 OV、VFB 超过0.72V、

    -->要切换的设备停止
    2) 2) OV 已移除、VFB 降至0.72V、
    4) 4)在一段时间 后、LM3150 重新启动。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的文件。
    一旦 FB 上的 OV 脉冲、LM3150就无法运行 OVP、低侧 FET 被锁存。
    该器件需要第二个 OV 脉冲才能正常运行 OVP。
    此症状与数据表中所述的解释不符、我认为这是 OVP 操作的错误。
    请提供专家意见。

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享该波形。 此测量是否也是在未修改的 EVM 上进行的?

    谢谢、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >> 此测量是否也是在未修改的 EVM 上进行的?

    是的。  无更改、未修改。

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/792836
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/808974

    我很长时间都在寻找这种症状。 我从未从 E2E 中获得明确的答案。
    此 DC/DC 用于 CPU 板。 插入 USB 时、LM3150输出电压线会收到即时噪声。
    LM3150为低 FET 导通、低 FET 拉输出电荷、Vout 压降、CPU 将被复位。 它具有很大的影响。
    但是、LM3150数据表没有说过 OV 时操作停止。
    我从网络市场获得了 EVM、并尝试了 OVP 测试。
    我多次测试、我认为低 FET 的栅极被拉至 VFB OV。
    请告诉我您的意见。

    此致、
    ACGUY

    e2e.ti.com/.../LM3150-OVP-test.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享此附加背景信息。   

    我对原始波形中的 FB 电压感到困惑。  FB 电压变为0V  但是、您提到您仅移除 FB 信号、而不会将该引脚接地。  您可以再次确认吗? 当脉冲被移除时、我希望 FB 信号返回0.6V。   

    我下周还将尝试在 EVM 上测量自己的电流。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    我通过机械开关输入了0.8V 至 FB 端口。  

    移除0.8V OV 信号后、输入 OV 信号悬空、不是0V。

    此致、

    ACGUY


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认。

    我在 EVM 上尝试了相同的测试。  我确认了类似的行为。  当向 FB 引脚施加0.8V 电压时、输出电压将下降。 移除0.8V 后、FB 电压会在15-20ms 内变为0V。  然后、器件将进入启动状态。  这是预期行为。

    如果您还有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的确认工作。

    关于您的评论"这是预期行为"、我认为它与数据表不一致。

    问题;

    -为什么 LM3150 OVP 的行为与数据表中描述的不同?

    -如果 TI 认为是这样、为什么 TI 不在数据表上写下它?

    此致、

    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是正确的、数据表的解释不清楚。 我们将在下一个数据表修订版中阐明这一解释。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。 我接受了你的建议。
    顺便说一下、是否有修改数据表的计划? 是什么时候?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想再指出一点。  如果您将0.8V 直接施加到 FB、这是预期行为。  如果将瞬态应用于 VOUT、则等待时间约为200us。  我还建议检查此条件。  如果电容器的额定值相应、您可以尝试将 VIN 短接至 VOUT。

    没有计划当前的数据表修订版本、但我将更新此版本的团队。

    此致、

    Katelyn