主题中讨论的其他器件:LM3150
您好、E2E、
我在 EVM 上尝试了 LM3150的 VOP 操作。
www.ti.com/.../LM3150-250EVAL
我向 FB 端口施加了0.8V 的偏置电压。 LM3150已停止运行。 请参阅随附的文件。
数据表显示"一旦激活过压保护、HG 和 LG 信号将保持关闭状态、直到 FB 引脚上的电压降至0.72V 以下。"
换句话说、我认为"当 FB 引脚上的电压降至0.72V 以下时、它会恢复。"。 我的想法是否正确?
并且、当被 OVP 停止时、停止时间大约为13msec。
是不是很北?
此致、
ACGUY