This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:生成黄金映像的详细过程

Guru**** 2867090 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800563/bq27220evm-744-detailed-procedure-to-generate-golden-image

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:BQ27220GPCCEDVBQSTUDIO

您好!

我能够设置 GDK 并测试充电-放电。 现在、在我继续学习周期之前、我想确保这一点、因为如果我错过了一些东西、可能会浪费很多时间。

以下是我计划执行的步骤:

1.在寄存器中设置电池组参数。 但它们不可编辑。 因此、我不确定如何实现它。 GDK 应注意电池组、对吧?

2.我已经设置了一个温度室、可以将电池组保持在0、25和50度 C。在开始学习周期之前、我必须将电池组在设定的温度下浸泡2-3小时。

温度的顺序是什么? 没关系吗?

3.在“脚本控制”选项卡中设置脚本。 是否有任何文档详细介绍了需要在脚本中设置的所有参数?  我还需要记录监测计寄存器吗?  

什么应该是正确的放电类型和充电终止类型?

完成所有操作后、准备在线工具所需的文件并上传。

5.下载黄金映像,并将其用于我的主控制器,然后使用它通过 I2C 配置监测计。

我可以跳过 OTP 编程吗? 我正在使用电池组侧电量监测计配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、只要 bq27220不掉电、这些参数就会加载到 RAM 中。
    2.是、但仅在25°C 时需要学习。
    请同时记录监测寄存器。
    4、正确、至 GPCCEDV。
    5.是的,如果您通过 RAM 配置使用器件,则可以跳过 OTP,有关更多详细信息,请参阅 EVM 用户指南。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供详细信息。

    GPCCEDV 手册中提到了在3种不同温度下提供日志文件、但您建议只有25度就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过学习 CEDV、监测计可以测量从满量程到 EDV2/1/0的传递电荷、并相应地调整 FCC。 这应在室温下完成(例如25C)。

    如果您想使用电量监测计的补偿功能、则需要在不同温度下使用六个日志文件的 CEDV GPC。 此功能允许监测计根据电池特性自动调整 EDV2/1。

    如果不需要此功能、则无需创建六个日志文件。 您仍应运行学习放电周期、以便监测计能够在室温下测量 FCC。

    在数据存储器/电量监测中配置以下内容:

    *完全充电容量(将其设置为设计容量)
    *设计容量
    *设计电压
    *充电终止电压
    * EDV2/1/0

    和在数据存储器/充电终止中:

    *锥形电流

    您可以在 bqStudio 中执行此操作。 确保在完成后首先发出 ENTER_CFG_UPDATE 命令和 EXIT_CFG_UPDATE 命令。

    然后将电池充满电、让电池放松2小时、然后使用 C/5放电至 EDV0。

    电量监测计应自动调整满电量。

    发出 unseal 和 unseal_full_access 命令并导出黄金映像。 有关如何生成 OTP 和对 OTP 进行编程的说明、请参阅 EVM 用户指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的详细答复。 我将关注详细信息并更新您的信息。

    此致