Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, GPCCEDV, BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:BQ27220、 GPCCEDV、 BQSTUDIO
您好!
我能够设置 GDK 并测试充电-放电。 现在、在我继续学习周期之前、我想确保这一点、因为如果我错过了一些东西、可能会浪费很多时间。
以下是我计划执行的步骤:
1.在寄存器中设置电池组参数。 但它们不可编辑。 因此、我不确定如何实现它。 GDK 应注意电池组、对吧?
2.我已经设置了一个温度室、可以将电池组保持在0、25和50度 C。在开始学习周期之前、我必须将电池组在设定的温度下浸泡2-3小时。
温度的顺序是什么? 没关系吗?
3.在“脚本控制”选项卡中设置脚本。 是否有任何文档详细介绍了需要在脚本中设置的所有参数? 我还需要记录监测计寄存器吗?
什么应该是正确的放电类型和充电终止类型?
完成所有操作后、准备在线工具所需的文件并上传。
5.下载黄金映像,并将其用于我的主控制器,然后使用它通过 I2C 配置监测计。
我可以跳过 OTP 编程吗? 我正在使用电池组侧电量监测计配置。