主题中讨论的其他器件:BQ25703、 BQ25730
你好
BQ25703有一些问题、我们使用它设计4节串联锂电池充电器、原理图如下。 输入电源 电压为17V、电池电压为14V
现在我们可以从 I2C 读取""快速充电""、但实际电流为0、请帮助我们找到问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗨、Bo、
我重新查看了您的原理图、有几件事情放置不当或尺寸不当。
正如我在上一篇文章中提到的、您的原理图与 EVM 原理图有许多不同、这可能是充电器无法正常工作的原因。 为了验证这一点、需要对您的当前设计进行一些广泛的更改。
下面我附上了与 EVM 原理图不同的大部分内容的屏幕截图。
关键因素包括输入端所需的陶瓷电容数量、输入电流感应电阻器和 HSFET1之间所需的超高频电容器、输出滤波电容器放置在原理图中未显示的 VSYS 上、COMP1电容需要1.8nF、 以及将各种电容器放置在错误位置和/或大小错误的位置、例如 E7、E4、E5等
最后、我还建议您查看原理图文档中的电容值。 如果 C47 = 221 = 2.2nF、则 C48 = 681 = 6.8nF 且 C38/40 = 473 = 473nF 是有原因的。 EVM 原理图上未显示正确的值。
此致、
Joel H