This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B:LM5109BMA/NOPB:请验证原理图

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B, UCC21220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806451/lm5109b-lm5109bma-nopb-please-verify-schematic

器件型号:LM5109B
主题中讨论的其他器件: UCC21220

您好!

我们将 LM5109BMA/NOPB 用于 BLDC 电机驱动应用。 电机的额定电压为60V/5A。

我们使用三个 LM5109BMA/NOPB 芯片来驱动三个半桥。

我们面临的是不来自芯片的高侧输出。 很多时候、LM5109BMA/NOPB 会损坏。

请您验证随附的电路、并提供您的宝贵意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 LM5109B。 我在高功率驱动器组的应用团队工作、可以帮助您解决问题。

    您的原理图没有任何明显的故障。 我建议在 HI 和 LI 上放置滤波器、以防止噪声损坏您的输入信号。 这可以是一个简单的100pF 和100欧姆低通滤波器。

    我有几个问题:

    为什么要使用并联 MOSFET? IRF3415可处理30A 连续电流、您的电机的额定电流仅为5A。

    您的电路在运行时是否有任何示波器截图? 如果不查看栅极驱动输入和输出、我无法真正确定可能的故障原因。

    开关频率是多少? 如果高侧导通时间过长、Cboot 将放电、我们的驱动器将降至 UVLO 下降阈值以下并关闭。

    您也可以随意分享您的布局。 电机驱动器对布局问题特别敏感,我很高兴能帮助指出可以改进的性能。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时继续提问。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的友好和快速的回应!!!!

    根据您的建议、我将在 HI 和 LI 上放置滤波器。

    我参考了以下链接中提供的"汽车48V 1kW 电机驱动设计":

    www.ti.com/.../tidrin2.pdf

    如果您注意到、即使电机的额定电压为1KW/48V、使用的 MOSFET 的额定电流也为197A [20A]。
    如果您能让我了解如何计算电机的 MOSFET 额定值、那将会很好。

    我没有屏幕截图、但我可以很快获得。

    我们的最大开关频率为20Khz。

    随附了在 Kicad 中完成的完整原理图和布局。

    谢谢!!!e2e.ti.com/.../BLDC-Design.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您提供参考设计。

    我认为他们使用这些 MOSFET 来实现低 Rdson、这将显著降低传导损耗、从而使设计人员不使用散热器。  如果您正确散热 TO-220 FET、则无需将其并联即可达到5Arms 的工作电流。

    查看以下博客文章、了解有关电机驱动系统热设计的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2015/03/27/optimized-thermal-design-for-three-phase-motor-drives-in-power-tools-part-1

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/motordrivecontrol/archive/2015/04/22/optimized-thermal-design-for-three-phase-motor-drives-in-power-tools-part-2

    我将在周一向您介绍原理图/布局。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这些文件是否是您最近的文件? 半桥似乎由 IR 部件驱动、而周围电路与您之前连接的电路不匹配。 请理解、我无法评论竞争对手器件的应用。

    我也无法打开 KiCad 布局文件。 我建议阅读本应用报告并遵循中的最佳实践。

    http://www.ti.com/lit/an/slva959a/slva959a.pdf

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时跟进并提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是一个不同的设计文件、我们正在尝试不同的驱动程序。

    请查找随附的 LM5109B 原理图文件、请提供相同的注释。

    另请注意、我们使用了高速光耦合器"HCPL-0531-500E"、而不是设计中显示的"TLP-292"。 这是为了克服开关速度限制。

    此外、由于您无法打开 kicad 布局文件、我尚未附加它。

    我将参考您建议的应用报告。

    谢谢!!!

    e2e.ti.com/.../PCB_2D00_BLDCDRVR_2D00_1903_2D00_1A_2D00_01_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    原理图看起来不错。 我仍然建议为您的输入添加滤波器。 我还建议为每个 FET 添加栅源极下拉电阻器(~10kOhm)。

    在此设计中使用隔离器有什么特别原因? 您的系统需要基本隔离还是仅用于功能隔离?

    我提出这一问题是因为我们有多个隔离式栅极驱动器、它们将隔离器和栅极驱动器集成在同一个 IC 中。 与单独的隔离器/栅极驱动器组合相比、这些器件的性能要高得多。 更快的传播延迟、更高的栅极驱动强度、更高的 CMTI /噪声抗扰度等

    如果您使用的是3.3V-5V PWM 信号并且需要基本/功能隔离、则可以使用 UCC21220作为高压半桥。 这将使您的设计中省去6个光隔离器、并提高性能。

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗? 如果没有、请随时提问。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们将按照您的建议添加滤波器和电阻器、谢谢。

    是的、我们需要将 MCU 与高功率逆变器电路进行基本隔离。

    我们将研究 UCC21220 、看看它是否符合我们的标准。

    信息帮助很大,谢谢你的友好支持!!!!