请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS40322 您好、E2E、
我们使用 TPS40322两相解决方案、发现 VFB 在重负载时将从0.6V 上升到0.606V。
我们还使用风扇冷却 IC,但没有任何改进。
您是否有任何解决此问题的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、钱
反馈电阻器:RGND=9.31K;RtoP=42.2k
无负载:
VFB 到 AGND (引脚4到引脚6)= 0.6V
遥感(引脚11至引脚10)= 3.327V
重负载(33A):
VFB 到 AGND (引脚4到引脚6)= 0.606V
遥感(引脚11至引脚10)= 3.364V
我们还更改反馈电阻器:RGND=2.2K;RtoP=10k 以避免噪声、但没有任何改进。