This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40322:VFB

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40322

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806395/tps40322-vfb

器件型号:TPS40322

您好、E2E、

我们使用 TPS40322两相解决方案、发现 VFB 在重负载时将从0.6V 上升到0.606V。

我们还使用风扇冷却 IC,但没有任何改进。

您是否有任何解决此问题的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    您是否测量了 FB 引脚(引脚4)和 AGND 引脚(引脚6)之间的电压?

    此外、您能否在空载和重负载条件下测量引脚11和引脚10之间的电压?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    反馈电阻器:RGND=9.31K;RtoP=42.2k

    无负载:
    VFB 到 AGND (引脚4到引脚6)= 0.6V
    遥感(引脚11至引脚10)= 3.327V

    重负载(33A):

    VFB 到 AGND (引脚4到引脚6)= 0.606V
    遥感(引脚11至引脚10)= 3.364V

    我们还更改反馈电阻器:RGND=2.2K;RtoP=10k 以避免噪声、但没有任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    在数据表规格表(第7页)中、当 Tj 介于-40c 和125C 之间时、FB 变化为0.594V 至0.606V。
    负载为33A 时器件是否过热?

    另一个问题、您有多少个电路板?
    您能否再测试几个电路板以查看结果是否相同?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:  

    一段时间以来、我们一直没有收到您的反馈。  

    我将关闭此案例。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    很抱歉耽误你的答复。

     我们观察波形 、然后发现 FB 具有 开关噪声。  
    我将帮助客户修改布局以改善此问题。

    非常感谢。