This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源解决方案咨询

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806470/power-solution-consultation

主题中讨论的其他器件:TL431TLV431

尊敬的 TI:
  我的客户需要一个解决方案、以实现-100mV Vin,输出电压需要实时调整。 Vout=-70mV、-60mV,-50mV 等, 每个输出的差值为10mV。

  是否 有任何解决方案建议? 谢谢!  

此致!

沈家祥

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我不太清楚。 您的输入电压是否为-100mV? 它的变化/容差是多少? 系统中是否有其他电压?

    您需要多少输出电流? 所需的输出电压范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    系统中有-2V 电压、客户使用-2V 转至-100mV、而-100mV 需要转至其他电压。

    您需要多少输出电流? 所需的输出电压范围是多少? 它的变化/容差是多少?
    ---输出电流需要500mA,输出电压范围为-50mV 至-90mV,容差为5mV。

    此致!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的讲解。

    具有负电压会使这变得复杂。 我还要求我们的线性稳压器团队来看看这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TL431 D/S 中的图31是否适合您?  您需要使用 TLV431、其 Vref 电压较低(低于您的-2V 输入)。  您可以通过向 TLV431的 REF 引脚馈送电压来调节输出电压。