This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR64010:我用文字做了一个电路、但它不能很好地工作。

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR64010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806081/lmr64010-i-made-a-circuit-along-the-text-but-it-does-not-work-well

器件型号:LMR64010

我沿文本创建了一个电路、但它不能很好地工作。

输入3.3V 输出12V

当输入电压为2V 时、输出电压稳定、但当输入电压为3.3V 时、为什么输出电压不稳定。

输出稳定的点不是很好。

您知道原因是什么吗?

我不能仅仅通过在 text...e2e.ti.com/.../LMR64010.pdfe2e.ti.com/.../LMR64010.pdf 上进行移动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    您的意思是"当12V 为2V 输入时、输出电压稳定"。 负载电流是多少?
    你有任何波形吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否需要施加负载电阻?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    这是没有必要的。 您能否分享布局和关键波形以帮助我分析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局与附加的文件相同。

    我应该显示哪些波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    请回复我的答案。

    为什么在输入移动时不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    我看不到您的布局文件。 您所附的两个文件是相同的原理图。 原理图看起来正确。
    如您所说、当 Vin = 3.3V 时、请显示一些波形、使用示波器捕获 SW、Vin、Vout 波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

         您好、Zack、

    我连接了波形。

    TEK00064:3.3开尔文

    TEK00065:12伏输出

    TEK00066-68:软件

    请分析这些内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我发送了一张照片不正确。

    这是3.3vin 的图片。 顺便说一下、我在日本。 你现在在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    您能否在下次对每张图进行一些描述? 否则、我就不会这么说了。 您上传了五个图、但下面告诉我3。
    我想前两张图片是 Vout、后3张图片是 SW、对吧?
    输出电压现在为12V。 现在负载电流是多少? 您还可以测量 Vin 引脚波形吗?
    请使用单模式捕获 SW 引脚波形、以获得更清晰的波形。 它似乎 SW 已不按顺序运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Konda:

    我在中国。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我很抱歉。

    前两个是输出、第二个是 SW、重新传输是输入。

    负载电流为50mA。

    我发送了一个单脉冲。

    这不应该失败、因为我刚刚更换了它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    故障原因是什么?
    我只会沿着 WEBENCH 进行此操作。

    webench.ti.com/.../46
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    SW 引脚波形显示系统不稳定。 您是否可以尝试将电容器 CF 降低到100pF?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我用10pF 替换了 CF。

    SW 似乎向上和向下移动基极。

    输出电压随负载变化而变化、并且不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    打扰一下。
    我用100pF 取代了 CF、而不是10pF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    理想波形是什么?
    为什么它不能进行调节?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    理想情况下、器件占空比相当稳定、与您的电路板不同。
    空载和50mA 负载电流条件下的输出电压分别是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不清楚这意味着?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       我将向您发送一张空载图片。

    我刚才发送了一张50mA 负载的照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 IO 为50mA 时、输出电压是多少?当 IO 为0时、输出电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    空载是我最近发送的波形。
    波形不是很漂亮。
    我的建筑不好吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    即使占空比在每个周期发生变化、Vout 波形看起来也非常稳定。 请使用 DMM 分别测量空载和50mA 负载条件下的 Vout 直流值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zack、

    好的、我明天会检查它。

    康多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kondo、

    是否有新发现?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将向您发送波形。

    这种情况越来越好、但电压下降稍微取决于负载。

    这是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kondo、

    请参见下图。 我使用的 EVM 和所有组件参数都与您提供的相同。 在空载条件和50mA 负载电流条件下、Vout 可在12V 时保持稳定。

    您能否共享电路板的布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../current-transmitter.pdf

    Zack、

    我发送了 PDF sch。 您的需求。

    您可以打开它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是指 PCB 布局文件、而不是原理图。

    您能否共享 PCB 布局文件? 有时不良布局会影响稳定性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    我应该发送测试板的照片吗?

    接线很复杂。

    康多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kondo、

    下图显示了 TI 建议的布局。 请上传布局图片。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zack、

    我的电路板尚不正式、也不是 PCB。

    康多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kondo、

    原理图应该可以、您最好根据 TI 的建议构建 EVM。

    我无法在您的图片中看到 LMR64010、因此无法向您提供建议。 但我已经检查了 EVM 上的原理图、以便您可以信任所选的组件。