This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263-1Q1:使用 ROSC 引脚进行同步操作

Guru**** 2527290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263-1Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805573/tps65263-1q1-sync-operation-using-rosc-pin

器件型号:TPS65263-1Q1

尊敬的先生。

我的客户正在使用 TPS65263-1Q1设计其系统。

现在、他们有几个关于同步操作用法的问题。

它们将使用450kHz 或480kHz 作为外部同步信号。

请提供您的建议。

GND 钳位二极管和交流耦合电容器。

它们将放置用于负电压钳位的二极管和用于的电容器

反向流动避免。 是否存在任何问题或副作用?

2.同步信号由 OEM 的前端单元提供,而不是由其提供

数据表中对注释进行了说明、不推荐、而是给出了注释

需要要求 OEM 保持适当的同步信号、以消除 FSW 下降至100kHz 的问题。

很抱歉问这种问题、但希望此时能得到您的建议。

我想、FSW 100kHz 运行将是内部 PLL 上的解锁至锁定持续时间。

如果是、

1)频率偏差(移位量)_? Hz、

2)占空比变化_? %、  

3) 3)输入信号振幅_? 五

4)无信号持续时间_?  秒、

将会影响 PLL 进入解锁状态。

如果是 possile、请对这些参数进行校准。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai

    一些意见:

    由于每个引脚的 ESD 都具有体二极管、因此无需外部钳位二极管、因此可以将其移除。

    并且还可以移除1k Ω 电阻器。

    我认为没有副作用。

    2. 当同步信号消失时、IC 不知道它、它 需要一些时间来判断  同步信号 是分配的还是 降低到200kHz 的频率、 因此 IC 需要等待10usec (100kHz)才能 切换回电阻模式、因此 无法避免 FSW 下降到100kHz、  这不是解锁问题。

    输入信号幅值应>=2.5V 和<=V7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的赵新。

    非常感谢您的所有建议和教学。

    很抱歉再次询问、但我想再次确认。

    请再给我一个帮助。

    1.我尝试按照你的教学进行如下描述。

     我想知道我的理解是正确的吗?

    2.您的评论中">=2.5V 和<=V7V"的含义是什么?

    此致、

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai

    1.您的理解是正确的。

    2、 ROSC 是低电压引脚、因此输入同步 CLK 信号幅值应 小于 V7V 引脚 电压(内部 LDO 输出电压)、为了进入同步模式、幅值应大于2.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵新。
    非常感谢您的所有建议和教学。
    很抱歉再次打扰您的工作、但请提供您的建议
    再去一次。

    TI 不建议从外部时钟同步切换到电阻器
    模式。 如果客户接受100kHz 操作作为
    数据表中描述的内容、还有其他问题吗?
    该器件是否仍可正常工作?

    2.当 SYNC 信号消失或信号消失时,10us 等待被激活
    频率低于200kHz。 对吧?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sakai

    1、没有其他凹口、IC 在频率开关中保持正常工作。
    2.是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵新。

    一次又一次很抱歉。 这将是有关此主题的最后一个问题。
    请提供您的建议。
    我想知道在电阻器模式下、等待10us 永远不会发生、因为它是这样的
    使用内部信号进行操作?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的赵新。
    很抱歉、我忘记了写。
    2、是否可以澄清10 μ s 等待的最小和最大值?

    此致、
    H. Sakai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai

    1. 当 外部 CLK =0时、10us 等待计时器将开始工作、这是可以保证的、不用担心。

    2. 等待10us 后没有变化数据。 通常 、它具有+/- 20%~ 30%的变化。