尊敬的先生。
我的客户正在使用 TPS65263-1Q1设计其系统。
现在、他们有几个关于同步操作用法的问题。
它们将使用450kHz 或480kHz 作为外部同步信号。
请提供您的建议。
GND 钳位二极管和交流耦合电容器。
它们将放置用于负电压钳位的二极管和用于的电容器
反向流动避免。 是否存在任何问题或副作用?
2.同步信号由 OEM 的前端单元提供,而不是由其提供
数据表中对注释进行了说明、不推荐、而是给出了注释
需要要求 OEM 保持适当的同步信号、以消除 FSW 下降至100kHz 的问题。
很抱歉问这种问题、但希望此时能得到您的建议。
我想、FSW 100kHz 运行将是内部 PLL 上的解锁至锁定持续时间。
如果是、
1)频率偏差(移位量)_? Hz、
2)占空比变化_? %、
3) 3)输入信号振幅_? 五
4)无信号持续时间_? 秒、
将会影响 PLL 进入解锁状态。
如果是 possile、请对这些参数进行校准。
此致、
H. Sakai