This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:启动期间 UCC28950 OUTD 窄脉冲

Guru**** 2562550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803782/ucc28950-ucc28950-outd-narrow-pulse-during-start-up

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

您好、支持团队  

 我的客户在启动过程中遇到 OUTD 窄脉冲问题  

请允许我看一下、 并向您提供如何防止这种情况的建议  

橙色 CHA = OUTD

粉红色 CHB = OUTB

紫色 CHC = outc

绿色 CHD = OUTA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色

    这是 UCC28950/UCC28951器件的已知行为、数据表中对此进行了说明

    "栅极驱动器设计注意事项"提供了更多详细信息。

    如果栅极驱动器电路设计正确、此行为不会导致功率级出现任何运行问题。 如果客户使用栅极驱动器变压器、则此行为也不会导致任何问题。 客户应检查功率级 H 桥中的 MOSFET 是否被正确驱动、以及电源变压器初级侧的波形是否正确。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,红

    如果您需要有关此问题的进一步帮助、请告诉我。 如果没有、我将继续并关闭该线程。

    此致
    Colin