This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:断电序列

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, TPS65217, TL5209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805439/tps65217-power-down-sequence

器件型号:TPS65217
主题中讨论的其他器件:AM3351TL5209

您好!

我们在包含 AM3351和 TPS65217C 的定制电路板上执行断电序列测试。 它还通过 TPS 的 LDO4启用了 TL5209DR。 我们观察到 TPS 断电序列中几乎没有不一致之处、如数据表中所述。  

1. VDCDC1断电发生在 VDCDC2之前。 此外、断电最初仅发生在0.5V。 (VDCDC1 -红色、VDCDC2 -蓝色)

2. VLDO2断电发生在 VDCDC2之前。 此外、断电最初仅发生在0.5V (VLDO2 -红色、VDCDC1-蓝色)

此外、还进行了测试、以检查 VDDS 和 VDDSHV 之间的差值是否在任何点都超过2V。 (VLDO4 (连接到 VDDSHV)-蓝色、VLDO3 (连接到 VDDS)-红色、两者的减影-紫色)  

请告诉我可能的问题/解决方案

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您在最后一个示波器屏幕截图中测量 VLDO4 (连接到 VDDSHV)时、您是在 TPS65217上测量 LDO4还是测量 TL5209DR 的输出?

    如果 TL5209DR 为处理器的 VDDSHV 域供电、则测量 PMIC 的 LDO4将不是执行此减法的正确测量位置。

    在我看来、在这个示波器捕获中、LDO4轨不会变为0V。

    如何为 TPS65217供电? 在没有电池的情况下仅在交流电下供电? 系统中的 BAT 引脚是否连接了任何电阻?

    执行断电序列的方法是什么? 使用处理器到 PMIC 的 I2C 写入、还是仅通过切断输入电源?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    处理器的 VDDSHV 域通过 LDO4供电。 TL5209DR 仅用于为电路板上的 eMMC 和 uSD 卡供电。  

    因此、为了进行减法、使用了适当的 VLDO4和 LDO3。

    我通过 USB_DC 供电。 TPS 的 BAT 引脚上未连接任何器件

    通过从处理器到 PMIC 的 I2C 写入来断电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    探测更多的电源信号

    1.用于 LDO4的 VLDO4和 VIN (5V)(蓝色- VLDO4、红色- VIN)

    2.用于 LDO3的 VLDO3和 VIN (5V)-蓝色:VLDO3。  红色:VIN

    3. TL5209DR 的 VLDO4和输出(VLDO4用作 TL5209DR 的使能端)蓝色:VLDO4、红色:TL5209的输出端

    图中的观察结果:

    VIN 有一个1.132V 的临时平坦电压

    TL5209DR 的输出暂时处于稳定状态、为773.6mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Apurva、

    此设计是否出现任何问题? 是否有任何损坏?

    或者、您是否只是担心电路板上的断电顺序与文档不匹配?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    设计未发生任何问题/损坏。

    问题更多是从设计的长期可靠性角度来看。 请分享您的想法。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apurva、

    如果您参阅随附的示波器截图、您将看到 TPS65217C 的加电序列与 AM335x 用户指南 和 TPS65217数据表中定义的完全匹配。

    加电序列(由施加的 USB 5V 触发)。

    断电序列(由 I2C 向 SEQ6寄存器的位1、SEQDWN、0x1E 写入1b 触发)。

    如果您需要了解 AM335x 处理器的可靠性、我需要将此帖子重新分配给 Sitara 处理器论坛。 PMIC 在电压开始下降后不会导致电压升高。 即使在未施加负载的情况下、它们也会从设定的电压平稳斜升至0V。 与数据表不匹配的任何定序都是由系统中除 PMIC 以外的其他东西引起的。