主题中讨论的其他器件:AM3351、 TL5209
您好!
我们在包含 AM3351和 TPS65217C 的定制电路板上执行断电序列测试。 它还通过 TPS 的 LDO4启用了 TL5209DR。 我们观察到 TPS 断电序列中几乎没有不一致之处、如数据表中所述。
1. VDCDC1断电发生在 VDCDC2之前。 此外、断电最初仅发生在0.5V。 (VDCDC1 -红色、VDCDC2 -蓝色)
2. VLDO2断电发生在 VDCDC2之前。 此外、断电最初仅发生在0.5V (VLDO2 -红色、VDCDC1-蓝色)
此外、还进行了测试、以检查 VDDS 和 VDDSHV 之间的差值是否在任何点都超过2V。 (VLDO4 (连接到 VDDSHV)-蓝色、VLDO3 (连接到 VDDS)-红色、两者的减影-紫色)
请告诉我可能的问题/解决方案
谢谢!