This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25944L:EVM#39;s 肖特基

Guru**** 2393475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806199/tps25944l-evm-s-schottky

器件型号:TPS25944L

尊敬的团队:

这里是否需要该肖特基二极管?

目的是什么?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    当电子保险丝的内部 FET 因任何故障情况而关断时、流入负载的电流会突然中断。

    输出路径上的电感会产生高负电压、因为路径中的电流在极短的间隔(V=L (di/dt))内降至零。 Vout 产生的负电压可能高于器件的绝对最大额定值、因此可能会损坏器件。

    肖特基二极管有助于续流负载电流、并将输出电压钳制在-0.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    您还有问题吗? 如果没有、我们可以关闭这个线程吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!