请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61071-Q1 您好!
我需要升压转换器将2.9V 或3.3V 上变频为+3.5V 和-3.5V。 我在 TI 网站上找到了 TPS61071升压转换器。
在其数据表的开头、它说 在其典型应用中、它只转换为正输出。
但是、我查看了数据表、发现它具有另一种应用连接、如 上图所示、称为"具有辅助负输出电压的电源解决方案"。
我想理解、由于数据表中没有明确解释、这意味着什么?
这是否意味着该器件可以同时从 VOUT (正极)和 SW (负极)引脚输出正负电压 ? 在 这种情况下,每个电源引脚上的供电电流是多少?
谢谢、
Ohad F -飞利浦