This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:TPS23523

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806390/tps23523-tps23523

器件型号:TPS23523

您好、Rakesh 和 TI 团队、

大家好。

感谢您的快速回复。

我们的系统基本上将用于电信+48V 电源系统、即它应在 Case1 (0和-48V) 和 case2 (48和0V)条件下工作。 我们需要保护电源输入免受反向连接的影响、即-48和0V、我在下面的案例3中已经展示了这一点。

情况1:(0V 和-48V)

CASE2 (48V 和0):

共源共栅3 (-48V 和0V)反向保护:

为此、我们希望使用 TPS23523 。 您能否确认此器件是否适合我的应用?

 正如您建议的、LM5069 可以适合这种情况吗?

等待确认。

此致、

Sreehari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenehari、

    TPS23523支持所有三种情况。 TPS23523可提供反极性保护。 图31和32展示了该功能。
    但是、请注意、在 CASE2 (48V 和0)中、负载接地处于浮动状态。 这是否可用于您的系统/负载?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenehari、

    您的系统是否可以接受负载接地不同于电源接地?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    大家好。

    是的。 在我们的系统中、负载接地与输入电源接地分离。

    此致。

    Sreehari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sreenehari、

    好的。 如果没有其他问题、请在解决后关闭此主题。

    此致、
    Rakesh