请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23523 您好、Rakesh 和 TI 团队、
大家好。
感谢您的快速回复。
我们的系统基本上将用于电信+48V 电源系统、即它应在 Case1 (0和-48V) 和 case2 (48和0V)条件下工作。 我们需要保护电源输入免受反向连接的影响、即-48和0V、我在下面的案例3中已经展示了这一点。
情况1:(0V 和-48V)
CASE2 (48V 和0):
共源共栅3 (-48V 和0V)反向保护:
为此、我们希望使用 TPS23523 。 您能否确认此器件是否适合我的应用?
正如您建议的、LM5069 可以适合这种情况吗?
等待确认。
此致、
Sreehari