This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804410/question-of-lm3526

主题中讨论的其他器件:LM3526

我们有关于 LM3526的问题。

(LM3526MX-H/NOPB)

在数据表第10页中、图22自供电集线器每端口压降、

"钽或100µF μ F 电解电容器、每端口"

33µF μ F 是钽电容器、100µF μ F 是陶瓷电容器。

这种理解是否正确?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahiro Nishizawa,

    很抱歉耽误你的回答。

    错过了您的帖子。

    "钽或100µF μ F 电解电容器、每端口"

    33µF μ F 是钽电容器、100µF μ F 是电解电容器。

    我会先结束这一讨论。

    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。

    谢谢。

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们是否可以使用陶瓷电容器代替100µF μ F 电解电容器?
    如果我们可以使用陶瓷电容器而不是100µF μ F 电解电容器、请告诉我们陶瓷电容的值。

    此致、
    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro Nishizawa,
    当电源开关和电源在如此短的时间内无法响应时、输入电容器用于提供热插拔等能量。
    由于钽的能量密度比电解电容值相同、因此我们可以使用更大的电解电容(100uF)替换为钽电容(33uF)。
    根据我的经验、对于电源开关、100uF 陶瓷电容器就足够了。
    但我不能保证该器件的性能。

    如有、随时与我联系。
    如果您认为这是您的答案、请单击"问题已解决"按钮。
    谢谢。

    Ziv
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Takahiro Nishizawa,
    长时间没有听到您的声音。
    我将首先结束该主题。
    如果有任何其他问题、请随时与我联系。
    谢谢。

    Ziv