请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LM3526我们有关于 LM3526的问题。
(LM3526MX-H/NOPB)
在数据表第10页中、图22自供电集线器每端口压降、
"钽或100µF μ F 电解电容器、每端口"
33µF μ F 是钽电容器、100µF μ F 是陶瓷电容器。
这种理解是否正确?
此致、
西泽高郎
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.