This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:使用双向电池开关作为放电 FET

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24266, BQ25890, BQ25890EVM-664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/804251/bq25890-using-bi-directional-battery-switch-as-discharged-fet

器件型号:BQ25890

大家好、

在我最近的项目中、我使用了 BQ24266锂离子电池充电器。 该 IC 包含 BGATE 引脚、允许我控制外部 FET、以实现电池放电电电流的低电阻路径。

在我的下一个项目中、我计划使用另一个充电器(BQ25890)、但很遗憾、该充电器不支持 BGATE 功能。

我想添加一个外部电池开关(Vishay SiP32101)作为放电 FET、并通过使用 BQ25890 REGN 引脚控制开关的开/关状态来对其进行控制。

开关为低电平有效、这意味着当我断开5V 充电电缆时、开关将打开、当我再次连接时、开关将关闭:

这是一种实施解决方案的好方法、还是有人认为出于某种原因、它不能很好地工作?

谢谢你们:)

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIR、

    我们不熟悉 SIP32101。 强烈建议 在进行实际设计之前评估 BQ25890 EVM (www.ti.com/.../bq25890evm-664)。

    谢谢、

    宁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    我不希望您了解 SiP32101或世界上的任何其他组件、我是在解决方案的功能背景下提出这个问题的。

    假设 SiP32101的工作方式与任何其他放电 FET 类似、将 FET 控制连接到 REGN 引脚是否明智? (充电器运行状态不同等)

    再次感谢、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NIR、

    我认为只要 FET 是 P-Ch. 反向栅极控制在禁用充电时非常可靠。

    我的更大问题是、您的目的是使用这个额外的外部 PFET? 您是否计划具有高放电电流?


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joal、

    主要原因是:

    高放电电流

    2.在 SYS 线路上添加额外的滤波会增加阻抗、因此当充电器关闭时、我计划通过 IC 旁路放电路线。

    感谢您的重播、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 NIR、

    明白。 此处唯一的注意事项是、您需要手动禁用内部 Q4 BATFET、以防止电流过器件。 在仅电池模式下、有一个寄存器位可用于执行此操作。 此外、我还会考虑转换期间的行为。 如果在禁用放电+充电期间无法控制负载、则满负载电流仍可能流经内部 BATFET、直到 PFET 完全关闭且您关闭内部 BATFET。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel、
    感谢您的深入见解、我一定会使用 EVB 检查此设置的行为

    此致、
    NIR