This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3485:LM3485设计问题和电感器选择问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803219/lm3485-lm3485-design-issue-and-inductor-selection-issue

器件型号:LM3485

尊敬的 TI 合作伙伴:

我的客户将 LM3485用于降压应用、基本情况是输入24V、输出12V/3A;原理图和 PCB 如下

有几个问题需要咨询。

为什么我们的数据表典型应用与 Webench 电源设计原理图不同。 如果我们采用数据表原理图、电路无法正常运行、无输出电压、如果 参考 webench 原理图、可以输出 voltage.ca、您可以告诉我原因?

2.当我们根据 webench 原理图设计原理图时,如上面的原理图所示。 只有电感器在一个方向上焊接、电路正常、相反、如果我们更改电感器焊接方向、LM3485非常热。 电感器是 SDR1307-100ml、我们还尝试其他品牌的电感器、例如 MSS1210-473ME。 您能告诉我、我知道电感器为什么没有焊接方向。

在这两种情况下,我们还捕获了 PGATE 引脚(引脚7)波形,如下所示,第一张图片是正常波形,第二张图片是异常波形,请参阅。

期待您的回复。

此致

徐 Cickey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cickey 您好、

    数据表示例是在设计12V 转换器时为3.3V 输出转换器计算得出的。 除了反馈分压器、包括电感器在内的多个组件必须改变。 此外、数据表有一个误差-表2中的输入和输出电容器互换。 Webench 值应正确。

    无论电感器采用哪种连接方式、它们都具有类似的性能。 但是、如果引脚1不面向开关节点、它们的噪声会更大。 大多数电感器公司从引脚1启动绕组、从而使绕组更靠近引脚2以屏蔽噪声。 引脚1应朝向 SW 节点。 您提到的两个电感器具有不同的值。 由于 Webench 建议您的设计使用100uH 电感器、因此替代电感器的值应相同。

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    感谢您的快速详细答复;
    第一个问题、我认为主要原因是参数选择问题、数据表的外部 MOSFET Rdson 原理图测试电流、如果 MOSFET Rdson 不合适、包括分压器电阻器选择、可能会使 ISRISENCE 引脚超过阈值并导致芯片关断。
    第二个问题、也许我给了您一个错误的 P/N、实际上、我的客户更换了几个品牌的电感器、当然、它们具有相同的电感值。 但现象是相同的。 我也不明白为什么在不同方向焊接电感器时出现不同的波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cickey 您好、

    这是我第一次看到它:您将 FB 线缠绕在电感器周围。 FB 线可能充当电感器的次级侧、并且可能会从电感器中拾取10至50mV 的噪声。 尝试在 C39处探测 C39的12V 侧。 使用交流耦合使 mV 电平信号可见。 如果您使电感器反向、则应将看到的信号反相。 在该电路中使用 CFF C39会通过将完整信号传递到 FB 而不是通过 FB 分频器衰减该信号、从而加剧耦合。 如果电感器注入30mV 的纹波、则在 IC 中会看到输出端具有300mV 的纹波。 磁滞转换器对这种噪声非常敏感。 此外、尝试在 C39旁边放置一个从12V 到接地的电容器、以减少此纹波。

    此外、由于不同的电感器的缠绕和屏蔽方式不同、因此在查看这种耦合类型时、每种类型的电感器的行为将有所不同。

    此致、Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robert:
    感谢您的帮助、我将调整外部组件参数以进行测试。
    再次感谢。
    此致。
    徐 Cickey