请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3485 尊敬的 TI 合作伙伴:
我的客户将 LM3485用于降压应用、基本情况是输入24V、输出12V/3A;原理图和 PCB 如下
有几个问题需要咨询。
为什么我们的数据表典型应用与 Webench 电源设计原理图不同。 如果我们采用数据表原理图、电路无法正常运行、无输出电压、如果 参考 webench 原理图、可以输出 voltage.ca、您可以告诉我原因?
2.当我们根据 webench 原理图设计原理图时,如上面的原理图所示。 只有电感器在一个方向上焊接、电路正常、相反、如果我们更改电感器焊接方向、LM3485非常热。 电感器是 SDR1307-100ml、我们还尝试其他品牌的电感器、例如 MSS1210-473ME。 您能告诉我、我知道电感器为什么没有焊接方向。
在这两种情况下,我们还捕获了 PGATE 引脚(引脚7)波形,如下所示,第一张图片是正常波形,第二张图片是异常波形,请参阅。
期待您的回复。
此致
徐 Cickey