This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:不建议将 bq33100用于锂电容?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806419/bq33100-is-bq33100-not-recommended-for-li-cap

器件型号:BQ33100

尊敬的专家:

作为标题,我刚刚在 E2E 论坛上看到了一个讨论(名为“BQ33100:CHGLVLx 是否需要锂电容?” )、似乎提到不建议将 bq33100用于 Li-Cap、我是否知道这是真的? 我客户的产品使用的是 Li-Cap。 您能与我们分享更多详细信息吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将其用于锂电容器。 原因是这种锂电容器是混合型的、因此其特性略有不同。 但是、借助该线程中指定的适当配置、如 ESR、您可以为其使用 bq33100。