This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3464EVAL:AN-2102 LM3464和 LM5021 DHC 25W EVM

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021, LM3464, UCC28810, LM3450, LM3464A, LM3464AEVAL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/803831/lm3464eval-an-2102-lm3464-and-lm5021-dhc-25w-evm

器件型号:LM3464EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5021LM3464UCC28810LM3450LM3464ALM3464AEVAL

您好!

我在 TI 购买的"AN-2102 LM3464和 LM5021 DHC 25W EVM"中听到嗡嗡声。 有什么想法为什么?

使用 TRIAC 调光器时、问题变得更糟。 我们是否可以使用三端双向可控硅开关元件调光器将此板与 L 线串联插入?

谢谢

萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    该状态可用于三端双向可控硅开关元件调光器? 不同电路和控制信号来调节光输出的应用。 与三端双向可控硅开关元件的调光器兼容并控制次级侧电流输出要困难得多。 一种更好的方法是不在第一级使用 DHC 稳压器、电压调节 PFC 会更好。 然后是由降压转换器组成的次级级。  DHC 可能无法抑制三端双向可控硅开关元件调光器功能的差异、从而导致光波动。  需要使用三端双向可控硅开关元件解码器来设置降压转换器输出功率/电流。 LM3450数据表中提供了有关这方面的信息、但可能并不完全符合您的期望。 还有一些采用 UCC28810/11的电路属于两级设计。

    您是否说直接连接到交流(电路中没有调光器)时有嗡嗡声? 当 TRIAC 调光时、嗡嗡声是一个常见问题、这不是 TRIAC 调光。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢您花时间回答问题。

    输入交流线路上的试调光器存在嗡嗡声。 使用 TRIAC 调光器时、情况更糟、非常明显。

    不带 Triac 调光器的嗡嗡声是否正常?

    谢谢你。

    Sana Rezgui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    TRIAC 可能会导致急剧上升沿、这往往会激发 PCB 上的某些组件、从而导致可闻噪声。 虽然看起来不太可能、但交流波形也可能做到这一点。 一直向上转动的三端双向可控硅开关元件调光器仍很可能具有上升沿。 您听到的频率是多少? 嗡嗡声来自哪里? 交流部分、LM3464部分或其他地方?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    蜂鸣声位于交流区域;我无法测量其频率。 即使我没有将三端双向可控硅开关元件连接到直接连接到交流线路的电路板、我也会听到嗡嗡声。 交流线路非常干净、频率60Hz。
    话虽如此、我希望知道是否可以将外部三端双向可控硅开关元件调光器与 LM3464A 搭配使用? 我没有看到任何表明这一点的东西,因此我提出了要求。 正如我之前所说的、外部调光器的嗡嗡声会变得更糟。

    嗡嗡声非常明显、所以我想知道这是否正常。 我已经停止了它旁边可能导致干扰的所有音频和其他设备、以查看蜂鸣音是否会消失、但情况并非如此。

    您是否认为所有这些电路板布局都存在一般问题、还是仅仅是我遇到的问题? 我可以将其退回或更换吗?
    我想使用此部件、但嗡嗡声对我来说是一个问题。


    我还有关于 LM3464AEVAL/NOPB 的其他问题、我应该问他们吗?
    谢谢。 Sana Rezgui
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    LM5021 EVM 不适用于三端双向可控硅开关元件调光、LM3464A EVM 也不适用于三端双向可控硅开关元件调光。 还有专门用于三端双向可控硅开关元件调光的其他设计。 三端双向可控硅开关元件调光的设计需要不同的设计方法。 LM3464A 能否连接到三端双向可控硅开关元件调光的电流源? 可能、但这样做可能没有意义。

    您必须找到噪声。 我假设它是60/120Hz 噪声、但它可能是其他噪声。 解决此问题的方法只是尝试找到有问题的部件、更换部件、将其安装到 PCB 上、或者可能是将部件安装到 POT/RTV 上。

    我支持 LM3464/A 器件、因此您可以询问这些器件。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "LM5021  EVM 不适用于三端双向可控硅开关  元件调光、LM3464A EVM 也不适用于三端双向可控硅开关元件调光。 还有专门用于三端双向可控硅开关元件调光的其他设计。 三端双向可控硅开关元件调光的设计需要不同的设计方法。"

    明白。

    LM3464A 能否 连接到三端双向可控硅开关元件的电流源?  可能、但这样做可能没有意义。"

    明白。

    "您必须找到噪声。 我假设它是60/120Hz 噪声、但它可能是其他噪声。 解决此问题的方法只是尝试找到有问题的部件、更换部件、将其安装到 PCB 上、或者可能是将部件装到 POT/RTV 上。"

    正如我说过的、我相信噪声来自变压器。 我希望演示板能反映出参考设计、而不会出现任何问题。

    我已经为第二块3464A EVM (不带 LM5021)板提交了另一个案例。 您可能很快就会看到它。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    如果它来自变压器、则可以执行一些操作、例如对变压器进行真空清漆。 EVM 用于评估电路。 在为生产进行设计时、需要考虑这些因素。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sana、

    我没有听到您的反馈,我认为您能够解决您的问题。
    如果不是、只需在下面发布回复(如果该线程由于超时而锁定、则创建新线程)

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    当我也使用 PWM 调光器时、嗡嗡声非常大。 演示板应反映典型的良好运行条件。  

    我很高兴我现在知道这个问题。 我会尝试吸尘、但我认为它不会解决此类噪声。

    感谢您的帮助。

    萨那