主题中讨论的其他器件:LM5021、 LM3464、 UCC28810、 LM3450、 LM3464A、 LM3464AEVAL
您好!
我在 TI 购买的"AN-2102 LM3464和 LM5021 DHC 25W EVM"中听到嗡嗡声。 有什么想法为什么?
使用 TRIAC 调光器时、问题变得更糟。 我们是否可以使用三端双向可控硅开关元件调光器将此板与 L 线串联插入?
谢谢
萨那
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我在 TI 购买的"AN-2102 LM3464和 LM5021 DHC 25W EVM"中听到嗡嗡声。 有什么想法为什么?
使用 TRIAC 调光器时、问题变得更糟。 我们是否可以使用三端双向可控硅开关元件调光器将此板与 L 线串联插入?
谢谢
萨那
您好、Sana、
该状态可用于三端双向可控硅开关元件调光器? 不同电路和控制信号来调节光输出的应用。 与三端双向可控硅开关元件的调光器兼容并控制次级侧电流输出要困难得多。 一种更好的方法是不在第一级使用 DHC 稳压器、电压调节 PFC 会更好。 然后是由降压转换器组成的次级级。 DHC 可能无法抑制三端双向可控硅开关元件调光器功能的差异、从而导致光波动。 需要使用三端双向可控硅开关元件解码器来设置降压转换器输出功率/电流。 LM3450数据表中提供了有关这方面的信息、但可能并不完全符合您的期望。 还有一些采用 UCC28810/11的电路属于两级设计。
您是否说直接连接到交流(电路中没有调光器)时有嗡嗡声? 当 TRIAC 调光时、嗡嗡声是一个常见问题、这不是 TRIAC 调光。
此致、
"LM5021 EVM 不适用于三端双向可控硅开关 元件调光、LM3464A EVM 也不适用于三端双向可控硅开关元件调光。 还有专门用于三端双向可控硅开关元件调光的其他设计。 三端双向可控硅开关元件调光的设计需要不同的设计方法。"
明白。
" LM3464A 能否 连接到三端双向可控硅开关元件的电流源? 可能、但这样做可能没有意义。"
明白。
"您必须找到噪声。 我假设它是60/120Hz 噪声、但它可能是其他噪声。 解决此问题的方法只是尝试找到有问题的部件、更换部件、将其安装到 PCB 上、或者可能是将部件装到 POT/RTV 上。"
正如我说过的、我相信噪声来自变压器。 我希望演示板能反映出参考设计、而不会出现任何问题。
我已经为第二块3464A EVM (不带 LM5021)板提交了另一个案例。 您可能很快就会看到它。
谢谢。
萨那