主题中讨论的其他部件:TL431、 PMP20946
您好、先生、
IAM 设计的 LED 驱动器电路采用 pmp4862.1、电压为100V、 电流为1.2A。 我在未连接 LED 驱动器 A 的 U4电路的情况下跨 r100获取输出。 我尚未将 D11连接到 VDC。 我的电路不工作。 请帮助。
此致
Mohitha
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、先生、
我们考虑更改 R28和 R23。 但输出变化不大。 因此、我们将 r100更改为1M、在230V 交流电压下、输出为65至74v 直流。 因此、我对齐纳二极管 D101和 D 102 IE 62v 齐纳有疑问。 当与其他采用 ucc28810 I under 的 TI 电路 S 交叉检查时、齐纳二极管的输出略高于我们所需的输出。 例如、59v 输出齐纳二极管为62v、 80v 输出齐纳二极管为82v。 那么、我想是否可以将这些齐纳二极管更改为100V 齐纳二极管? 请回复。
根据印度市场的供货情况、我们对等效组件有一些疑问
可以使用1n4007而不是 us1k
以及1n4148、而不是 mmbt 914?