This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28810:Pmp4860

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, UCC28810
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800540/ucc28810-pmp4860

器件型号:UCC28810
主题中讨论的其他部件:TL431PMP20946

您好、先生、

IAM 设计的 LED 驱动器电路采用 pmp4862.1、电压为100V、 电流为1.2A。 我在未连接 LED 驱动器 A 的 U4电路的情况下跨 r100获取输出。 我尚未将 D11连接到 VDC。 我的电路不工作。  请帮助。

此致

Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    请检查以下各项:

    1.验证 VCC 是否有足够的电压。

    2.检查 EAOUT 引脚电压。 确保电压大于2.3V

    3.验证 VSENSE 是否为2.5V

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    先生、我获取了读数 VCC 17.9v、eaout 2.5V vsense 2.5V。 什么也没有。 请帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您是否看到任何栅极驱动脉冲? 转换器的行为是什么?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    无栅极脉冲。 转换器不工作。 连接 IC 时、VDD 引脚在10-15V 之间波动。 否则为18V。 Eaout 为4.9V。 Vsense 未达到比特定值1.0至1.3之间的2.5V 波动、它开始减小然后增大。 Gdrv 引脚为 0.04V。 问题可能出在哪?

    我在  pdf 的第1页中使用了相同的电路

    此致

    Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    如果 VDD 在10V 和15V 之间振荡、则可能会达到 UVLO 并关闭。 作为实验、您可以尝试使用外部电压为 VDD 供电、以查看是否可以切换器件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的回复。 我们在 TL431上遇到了连接问题。 现在它在工作。 但是、在230AC 时的输出为65V。我们需要在电流为1.2A 时达到100V。 我们将获取 R100上的输出。 原因可能是什么? 我们在 GDRV 引脚和 MOSFET 栅极之间连接了一个4.9欧姆电阻器。 这是原因吗? 请尽快回复。 提前感谢您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    我很高兴转换器现在正在切换。 我建议仔细检查 FB 分压器(R23、R28)中的电阻值。 检查 R21两端的电压。 如果反馈分压器正确、则 TL431应通过光耦合器灌入极少的电流。 栅极驱动电阻器不应影响调节设定点。

    如果次级侧反馈电路工作正常、我们可以查看 COMP 和 CS 的电压。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    我们考虑更改 R28和 R23。  但输出变化不大。  因此、我们将 r100更改为1M、在230V 交流电压下、输出为65至74v 直流。 因此、我对齐纳二极管 D101和 D 102 IE 62v 齐纳有疑问。 当与其他采用 ucc28810 I under 的 TI 电路 S 交叉检查时、齐纳二极管的输出略高于我们所需的输出。  例如、59v 输出齐纳二极管为62v、 80v 输出齐纳二极管为82v。 那么、我想是否可以将这些齐纳二极管更改为100V 齐纳二极管? 请回复。

    根据印度市场的供货情况、我们对等效组件有一些疑问

    可以使用1n4007而不是 us1k

    以及1n4148、而不是 mmbt 914?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    D101和 D102构成 OVP 电路。 您可以在不填充这些二极管的情况下进行测试。 我将查看您询问的器件并返回给您。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您快速回复。如果我们将其更改为62v 齐纳二极管或85v 齐纳二极管、该怎么办?那么如何获得90vdc 输出? 您的支持对我们来说意义很大。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

      你好。  今天、我们在输出中发现了一些奇怪的东西、 我们的负载是100V 350mA LED 照明。  如果没有负载、 只要我们将负载连接到输出、输出电 压就会降至74.1V、但负载消耗约300mA。 我想知道原因是什么。  请提供帮助、 提前感谢

    *注意:LED 变暗时亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    输出电压可能会限制为 LED 灯串的正向电压。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    很抱歉耽误你的回答。  LED 亮度较低、因为电流为350mA、而不是1.2A。 输出电压为100V。 您能帮我找出电路中电流增加的元件吗? eaOUT 引脚电压为4.9v

    此致

    Mohitha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohitha、

    您的 LED 是否连接到反激式输出? 反激式可调节输出电压。 但是、它不调节输出电流。 它能够支持高达1.2A 的输出、但确切的输出电流将取决于负载(在本例中为 LED 灯串)的消耗量。 如果您希望能够强制设定电流通过 LED 灯串、则需要使用 LED 驱动器或向反激式控制环路添加恒定电流环路。 您可以将感应电阻器与 LED 灯串串联、并调节 LED 灯串上的电压。

    例如、您可以查看 PMP20946中用于实现恒定电流反馈环路(U202、U201A、R203等)的反馈网络。

    此致、
    本·洛夫