This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196-Q1:您能否帮助提供其他基准电阻器#39;R1、R2和 R5的值?

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/805486/tps61196-q1-could-you-help-provide-other-reference-resistors-value-for-r1-r2-and-r5

器件型号:TPS61196-Q1

你好

我们不容易获得值为24.9K 和182K 的电阻器、因此我们希望使用其他电阻器。

您能不能?为 R1、R2和 R5提供其他参考电阻值、这些电阻值也适用于 TPS61196-Q1 m Ω

R1、R2、R5? 最小值和最大值的电阻值范围是多少?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    您可以使用以下公式、根据设计中所需的 Vstart 和 Vstop 获取合适的 R1、R2和 R5值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!
    我找不到如何定义 Vstart 和 Vstop。 对他们有什么解释吗?
    另一个问题是:根据公式2,R1、R2、R5的电阻值范围是多少?

    我们在输入电压斜坡测试中设置 R1=10K、R2=5.1K 和 R5=20K (通过线性模式在32分钟内从0V 到16V)、当输入电压达到9V 时、LED 开始闪烁、当 LED 达到12V 时、LED 熄灭。

    如果斜坡速率低于4V/s、则会发生此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VSTART 是输入 UVLO 上升阈值。 它是您希望器件上电的电压。 Vstop 是输入 UVLO 下降阈值。 如果电压低于该值、则您希望器件断电的输入电压。 例如、如果您希望器件在 10V 以上通电、在9V 以下断电、 则 Vstart 为10V、Vstop 为9V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、雪
    非常感谢您的回复。
    我想您不会回答这个问题:根据公式2,R1、R2、R5的电阻值范围是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    R1、R2和 R5没有特定范围。 它们取决于您需要的 Vstart 和 Vstop。 然后、您可以将 Vstart 和 Vstop 代入两个公式、并获取 R1、R2和 R5的值。