Other Parts Discussed in Thread: TPS61196-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61196-Q1 你好
我们不容易获得值为24.9K 和182K 的电阻器、因此我们希望使用其他电阻器。
您能不能?为 R1、R2和 R5提供其他参考电阻值、这些电阻值也适用于 TPS61196-Q1 m Ω
R1、R2、R5? 最小值和最大值的电阻值范围是多少?
非常感谢!