This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61220:TLV61220 EN 引脚问题。

Guru**** 2523500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220, TPS61070, TPS61073, TPS61071

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/800663/tlv61220-tlv61220-en-pin-issue

器件型号:TLV61220
主题中讨论的其他器件: TPS61070TPS61073TPS61071

您好!

  我们将 TLV61220用于5V 设计、我们实施的设计与数据表中给出的应用电路相同。

  当我们将 EN 引脚接至 GND 时、输出电压保持高电平。

  请帮助解决此问题。

  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、
    当 EN 接地时、输出中的电压电平是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN 引脚为低电平时输出电压为2.8V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、
    这是预期行为。 2.8V 应为(输入电压- 0.4V)。 因为 TLV61220是一款传统的升压转换器、没有真正的关断功能。
    如果需要真正的关断功能、您可以选择 TPS61070等器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TLV61220的数据表中没有提到它不是真正的关断。
    真正关断功能有何差异
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们是否可以使用 TPS61073通过 EN 引脚实现完全关断?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julie、
    是的、TPS61073具有此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们需要相同的输入范围吗? (使用0.7V 的电压)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我在另一篇文章中回复您、建议使用 TPS61071。 请继续在线程以了解更多问题。 我关闭了这个帖子