请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV61220 主题中讨论的其他器件: TPS61070、 TPS61073、 TPS61071
您好!
我们将 TLV61220用于5V 设计、我们实施的设计与数据表中给出的应用电路相同。
当我们将 EN 引脚接至 GND 时、输出电压保持高电平。
请帮助解决此问题。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.