This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:与 PMP21160测试报告相关

Guru**** 2539160 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/806485/ucc256304-relate-to-pmp21160-test-report

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:PMP21160UCC28056

你好

我将回顾 PMP21160。

以下是 PMP21160测试报告中的内容。

我不知道 哪一个是正确的输出功率336W? 240W?

您能不能告诉我们正确的答案。

PMP21160参考设计使用 UCC28056 CRM/DCM PFC 控制器和 UCC256304增强型 LLC 控制器以及集成驱动器、可通过通用交流输入提供24V/10A 输出(连续电流、14A 峰值电流)。

具有80 PLUS Platinum 兼容性能的336W 无辅助交流/直流电源参考设计

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kyeongmin、

    两个功率级别都是正确的、但区别在于每个功率级别花费的时间。
    PMP21160测试报告(见第2页)的第1 .3节表示、在10%占空比下(200s 重复间隔内为20s)、电源可提供336W (24V/14A)的功率。 由于20秒对于开关频率似乎是"无限时间"、因此所有电源处理组件都旨在支持与336W 负载相关的电压和电流。 但是、不支持在该功率级别长期温升。

    长期而言、连续输出功率限制为240W。此功率级别的转换损耗可以无限期持续、而不会出现过度的温升。

    在热性能方面、组件的耗散能力受到限制、因此在达到最大温升之前、只能支持20s 的336W 工作功率。 之后、必须在接下来的180秒内将功率降低至~229W、以便在应用下一个336W 负载间隔之前冷却。 提供的长期平均功率应等于240W (或更低)。

    为了在336W 连续运行(100%占空比)、必须提高功率级的散热能力、即使现有组件已经能够处理电压和电流应力。 例如、这可以通过更好的散热、增加表面积或强制空气冷却来实现。

    此致、
    Ulrich